FactoryTalk Optix 登录页面
通过 FactoryTalk Optix 登录页面,可以下载最新软件版本以及查看您的权利和组织权利。
通过 FactoryTalk Optix 登录页面,您还可以:
- 打开或下载 FactoryTalk Optix 的任何可用版本。
- 查看当前版本的发行说明。
- 查看对当前版本所做的更改。
- 查看应用程序演示。
提醒事项:
选择登录页面右上角的头像以:
- 访问设置,随后可以选择自动打开上次使用的工作区选项。
- 访问您已经加入的其他组织。
访问 FactoryTalk Optix 登录页面
- 可通过以下两种方式访问 FactoryTalk Optix 登录页面:
- 直接在浏览器地址栏中输入 URL。请参见在不访问 FactoryTalk Hub 的情况下访问 FactoryTalk Optix 登录页面。
- 根据需要验证自己的身份。
提供反馈