Windows 和 Ubuntu 22.04 设备上的 FactoryTalk Optix Studio Runtime 权利升级
要升级 FactoryTalk Optix Studio Runtime 权利,请购买属于新权利的功能。
提醒事项:
您只能升级永久权利。
提醒事项:
此过程不适用于 OptixPanels™。
- 确定所需的新权利包的大小。提醒事项:请参见确定应用程序所需的运行时工具权利,以了解如何根据需要评估权利包大小。
- 要继续激活 FactoryTalk Optix Studio 运行时工具权利升级:
- 对于 Windows 设备,请参见在 Windows 设备上激活 Runtime 权利和相关小节。
- 对于 Ubuntu 22.04 设备,请参见在 Ubuntu 22.04 设备上激活 Runtime 权利和相关小节。
提醒事项:
可用的升级权利包包括:
- XS > S、XS > M、XS > L、XS > XL、XS > Unlimited (5)
- S > M、S > L、S > XL、S > Unlimited (4)
- M > L、M > XL、M > Unlimited (3)
- L > XL、L > Unlimited (2)
- XL > Unlimited (1)
提供反馈