搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
在 Windows 设备上激活 Runtime 权利
激活运行时工具权利,以便在运行时设备上启动应用程序。
选择 Windows 的
开始
菜单,键入
权利管理器
,或双击桌面上的 FactoryTalk Optix Studio 图标。
在
权利管理器
的
已安装权利
下,选择权利类型:
联机
:激活联机权利。
脱机
:激活脱机权利。
安装 FactoryTalk Optix 运行时工具
在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime
在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。