在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime
通过 Runtime 联机设备上的许可证管理器激活 Runtime 权利。
- 使用 Windows 的“开始”菜单或桌面图标打开许可证管理器。
- 选择联机,以在运行时设备上激活新权利。
- 选择激活此设备的权利,然后选择下一步。权利密钥是为组织分配权利时使用的 FactoryTalk Optix 所创建的 25 个字符的密钥。
- 访问 FactoryTalk Optix 登录页面。
- 根据需要进行身份验证。
- 选择权利以查看和复制权利密钥。
- 输入权利密钥,然后选择激活。
- 当权利成功激活后,选择确定。
- 再次选择权利,然后选择组织权利以显示已分配的权利。
提醒事项:
将 FactoryTalk Optix 应用程序部署到运行时设备时,所有必需的运行时文件均随应用程序一起自动部署。
组织权利
页面显示以下有关权利的信息:- 权利密钥
- 用户
- 合同编号
- 目录编号
- 权利
- 购买日期
- 到期日期
- 激活日期
提醒事项:
购买日期
对应于 FactoryTalk Hub 中权利
部分的生效日期
列。这是权利在 FactoryTalk Hub 中可用且可分配给组织的日期。激活日期
是用户激活权利的日期。到期日期
发生在激活日期
与权利持续时间之间的时间间隔之后。提供反馈