基于订阅的 Runtime 权利
FactoryTalk Optix Runtime 支持非永久权利,非永久权利可以像任何其他权利一样进行激活。
提醒事项:
对于 Windows 设备,请参见在 Windows 设备上激活 Runtime 权利。对于 Ubuntu 22.04 设备,请参见在 Ubuntu 22.04 设备上激活 Runtime 权利。
在到期前有连续 7 天的宽限期。在此期间,您每天都会收到有关宽限期剩余天数的通知。
- 如果您在宽限期到期之前未激活任何新权利,则运行时将仅在演示模式下可用,并且可以运行两个小时。提醒事项: 当运行时以演示模式运行时,您可以分配权利。但是,必须手动重新启动运行时才能激活新权利。
- 如果您在宽限期内激活权利,则宽限期将结束。
提供反馈