为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利
购买者可在 FactoryTalk Hub 中查看新购买的权利。然后,必须将权利分配给相关组织,其他用户才能使用权利。
- 访问 FactoryTalkHub.com 查看新权利。
- 在 FactoryTalk Hub 页面标题栏中,选择
,然后选择
查看权利。新权利显示在可用于分配下的所有权利的顶部。 - 验证在 FactoryTalk Hub 标题栏右端显示的组织名称是否正确。
- 找到要分配给组织的权利,然后选择权利行旁边的分配。
- 确保权利、组织和分配的权利数量正确,然后选择查看分配。小贴士: 将权利分配给组织后,即不能取消分配。
- 出现提示时确认分配。权利将分配给组织。
- 在 FactoryTalk Hub 网页的左上角,选择主页。
- 选择FactoryTalk Optix磁贴。
- 根据需要进行身份验证。
- 在 FactoryTalk Optix 登录页面的顶部,选择权利。
- 在权利页面中,选择组织权利。
将显示已分配的权利。
提供反馈