FactoryTalk Optix Studio Pro 升级概述
要使用 FactoryTalk Optix Studio Pro,请按照以下步骤操作。
- 在您的计算机上下载并安装 FactoryTalk Optix Studio。
- 为用户激活 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。然后,用户可从联机计算机、脱机计算机或其他组织使用 FactoryTalk Optix Studio Pro。小贴士:FactoryTalk Optix Studio Pro 权利与特定用户关联,该用户可以是多个组织的成员。用户可在从一个组织切换到另一个组织时继续使用其 Pro 权利。也就是说,用户所属的每个组织不需要单独具备权利。
- 重要提示:运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。
提醒事项:
可以对 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利和运行时工具权利进行主机转换。
请参见在 Windows 设备上对权利进行主机转换或在 Ubuntu 22.04 设备上对权利进行主机转换,具体取决于您的操作系统。
提供反馈