Integrated Architecture
Einheitliche, disziplinübergreifende Steuerung und Informationen
Integrated Architecture® ist ein einheitliches Steuerungs- und Informationssystem, das eine Steuerungsplattform, ein Standarddesign-Framework, interoperable, sichere Konnektivität, Visualisierungstools und intelligente Geräte in allen Disziplinen bietet. Es kann von einer einzigen Maschine aus oder über mehrere Linien und Einrichtungen hinweg skaliert werden, um strategische Geschäftsziele zu erreichen. Zu diesen gehören z. B. die Senkung der Gesamtbetriebskosten und die Verbesserung der Effizienz am Arbeitsplatz.
Mit anderen Worten: Integrated Architecture führt alle Ihre Industriesysteme – von den Maschinen im Fertigungsbereich bis hin zu den Daten, die Sie im Büro analysieren – in einer einzige, optimierte Plattform zusammen. Anstatt separate, getrennte Systeme zu haben, die nicht miteinander kommunizieren, schafft Integrated Architecture einen nahtlosen Informationsfluss. Stellen Sie sich vor, Sie sehen in Echtzeit, was in Ihrem gesamten Betrieb passiert, um schnellere Entscheidungen zu treffen und Ihr Unternehmen letztendlich effizienter und sicherer zu führen.