Was ist ein akzeptables Risiko? Die Antwort fällt für jedes Unternehmen anders aus. Aber um sie zu geben, braucht es immer ein klares Verständnis der unternehmensspezifischen Situation.
Hierfür ist eine professionelle Cyberrisikobewertung hilfreich. Für eine effektive Bewertung der Cyberrisiken werden Umgebungs- und Betriebsfaktoren wie Alter und Zustand der Infrastruktur analysiert, dazu finanzielle und personelle Ressourcen, Kosten für Ausfallzeiten, Auswirkungen einer Sicherheitsverletzung auf Kunden oder die öffentliche Sicherheit, Trends bei Cyberangriffen und bestehende Schutzmaßnahmen. Nur wenn Sie Ihre tatsächliche Situation kennen, können Sie eine angemessene Entscheidung zur Risikolage treffen.