Produktiv zu bleiben, hat oberste Priorität. Wenn Sie Ihre Zeit und Ressourcen aber in die Instandhaltung alternder Ausrüstung investieren müssen, besteht das Risiko, dass Sie Ihre Produktions- und Finanzziele nicht erreichen. Die neuesten Kinetix®-Servoantriebe und PowerFlex®-Frequenzumrichter sind oft die Leistungsträger Ihrer Anwendung und helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.
Modernisieren Sie ältere Servoantriebe auf das neueste Kinetix-Portfolio
Die heutigen Achssteuerungsprodukte lassen sich ultraschnell anpassen
Bei der Modernisierung wird die neueste Technologie für industrielle Anwendungen eingesetzt. Kinetix-Servoantriebe verbessern die Leistung Ihrer Maschine und stellen gleichzeitig kritische Produktionsdaten bereit, damit Sie Ihre intelligenten Fertigungsziele erreichen. Führen Sie die Migration von älteren Kinetix-Servoantrieben auf K5100-, K5300- und K5500-Servoantriebe durch, um die Produktivität zu erhöhen, die Sicherheit von Mensch und Maschine zu verbessern und die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern.
Führen Sie die Migration Ihrer Frequenzumrichter auf das neueste PowerFlex-Portfolio durch
Wenn Sie Ihre Ziele mit Ihrem Antrieb nicht mehr erreichen
Ein Antrieb ist ein Antrieb, er treibt einen Motor an, und Ihre Produktion kann beginnen. Und auch wenn sich die Grundlagen von Frequenzumrichtern nicht geändert haben, so erwarten Sie heute doch etwas anderes von Ihrem Antrieb. Es ist nun einfacher als je zuvor, Ihren aktuell installierten Antrieb auf den neuesten PowerFlex-Frequenzumrichter aufzurüsten. Sie können damit nicht nur Ihre Produktion voranbringen, sondern auch von Echtzeitinformationen, erweiterter Sicherheit, vorausschauenden Diagnosen und dem flexibelsten und skalierbarsten Frequenzumrichter-Portfolio profitieren, das derzeit erhältlich ist.
Führen Sie die Migration auf das neueste Portfolio der PowerFlex-Frequenzumrichter durch
Stellen Sie von Antrieben der vorherigen Generation (Allen-Bradley®, Reliance oder andere Marken) auf das neueste Portfolio um: PowerFlex-Frequenzumrichter 4M, 523, 525, 527, 753, 755, 755T, PowerFlex-Stromrichter