Bildschirme basierend auf Werten ändern

Anzeige verschiedener Bildschirme basierend auf dem Wert einer Variable oder eines Tags. Beispiel: Anzeige eines Bildschims, wenn ein Tank einen bestimmten Füllstand überschreitet.
Während der Laufzeit aktualisiert die Beispielanwendung:
  • den Wert des Controller-Tags bzw. der Modellvariablen, wenn der Benutzer einen anderen Bildschirm auswählt
  • den angezeigten Bildschirm, wenn sich das Controller-Tag bzw. die Modellvariable ändert
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ChangeScreens.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.