Drehfeld hinzufügen
Erstellung eines Drehfeld für die Anzeige und Steuerung des Werts, mit dem festgelegt wird, welcher Bildschirm für die Anzeige verwendet wird.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.TIPP: Anstelle der Hinzufügung einer Modellvariablen, auf deren Wert sich dann verlassen wird, können Sie auch einen Kommunikationstreiber konfigurieren und einen Variablenwert von einem Controller importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in derProjektansichtaufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- InEigenschaften:
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenWertund .
- Legen Sie fürMinimalwertder Wert1fest
- Legen Sie fürMaximalwertden Wert3fest
Rückmeldung geben