FactoryTalk Optix Runtime-Download und -Installation
Verwenden Sie vor der Installation der Laufzeit den Laufzeitdimensionierung-Rechner, um die Größe des benötigten
FactoryTalk®Optix™
Runtime-Tools-Pakets zu ermitteln.- WICHTIG:Laufzeit-Tools sind bereits in OptixPanels™ und EEC (Embedded Edge Computes) eingebettet.Sie müssen Laufzeit-Tools für Windows- und Linux-Geräte herunterladen, installieren und aktivieren.
- In Abhängigkeit des Betriebssystems Ihres Geräts führen Sie die Anweisungen unter FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigung auf Windows-Geräten aktivieren oder FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten aktivieren aus.
NOTIZ:
Informationen zum Rehosting einer
FactoryTalk®Optix™
Runtime finden Sie unter Laufzeitberechtigung auf Windows-Geräten neu hosten oder Laufzeitberechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten neu hosten, abhängig vom Betriebssystem Ihres Geräts.Sie können die
FactoryTalk®Optix™
Runtime starten und sie zwei Stunden lang ohne jegliche Berechtigung nutzen. Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie eine Berechtigung erwerben und diese Ihrer Organisation zuweisen.
WICHTIG:
Laufzeit ist bereits in OptixPanels™ und EEC (Embedded Edge Computes) eingebettet.
Sie müssen Laufzeit-Tools für Windows- und Linux-Geräte herunterladen, installieren und aktivieren.
WICHTIG:
Wenn Sie Laufzeit-Tools deinstallieren, wird Ihre Anwendung bei der nächsten Anmeldung automatisch neu gestartet. Nach der Deinstallation der Laufzeit-Tools kann eine Anwendung nicht mehr bereitgestellt werden, da bei der Deinstallation der Aktualisierungsdienst entfernt wird.
Rückmeldung geben