Steigerung der Batterieproduktion
Obwohl der Markt für Elektrofahrzeuge im Vergleich zum Markt für Industriesteuerungssysteme noch klein ist, wächst er mit steigender Tendenz. Alle Automobilhersteller verfügen jetzt entweder über Lösungen für Elektrofahrzeuge oder sie sind dabei, diese zu entwickeln – zuletzt wurden fast 500 verschiedene Elektrofahrzeuge gezählt. Investitionen in die Batterieherstellung müssen darauf ausgerichtet werden, dass sie ein Höchstmaß an Flexibilität für Veränderungen und eine maximale Kapitalrendite ermöglichen. Dies wiederum verlangt nach neuen Gigafactorys, was kein leichtes Unterfangen ist. Als Ihr Partner bei der Batterieherstellung unterstützen wir Sie dabei, ein Connected Enterprise zu schaffen, das die innovativen Informationstechnologien von heute für die Fertigung und industrielle Betriebsabläufe nutzt.