Alle Unternehmensdaten in einer vereinheitlichten Infrastruktur zusammenzuführen kann Ihr Unternehmen effizienter und produktiver machen. Daten aus der gesamten Wertschöpfungskette eines Produkts können auf beeindruckende neue Weise genutzt werden, wenn sie in Buchhaltungs- und Managementsysteme fließen – von Daten aus der Produktentwicklung über das Internet der Dinge bis zu Werksanalysen.
Die Vorsicht erfordert allerdings, dass Unternehmen diese Systeme separieren, weil Cyberangriffe sich von einer Umgebung auf die nächste ausbreiten können. Hierfür müssen Sie die Geräte abschirmen, die Informationen mit diesen Systemen austauschen.
Für ein sicheres Connected Enterprise, das Informationstechnik (IT) und Betriebstechnik (OT) zusammenlegt, sollten mehrere konzeptionelle Strategien genutzt werden. Dazu gehören Zero-Trust- und Protect-Surface-Ansätze, die Einrichtung industrieller Demilitarized Zones (IDMZ), Netzwerksegmentierung und Firewalls sowie ein starkes Identitäts- und Zugriffsmanagement, zum Beispiel durch Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).