Ein modernes Prozessleitsystem löst moderne Anforderungen
Die neuesten PLS-Plattformen haben mit den technologischen Entwicklungen Schritt gehalten. Immer mehr PLS-Anwender erwägen daher, ihre Systeme für eine optimale Leistung aufzurüsten und zu modernisieren. Ein modernes PLS kann dazu beitragen, ein Connected Enterprise als Teil einer digitalen Transformationsstrategie aufzubauen.
PlantPAx 5.0, die neueste PLS-Version von Rockwell Automation, wird den architektonischen Platzbedarf mit weniger Servern und leistungsstärkeren Steuerungen reduzieren, die Konsistenz mit den in der Steuerung integrierten Prozessanweisungen fördern, Arbeitsabläufe durch eine verbesserte Entwicklungserfahrung mit Systemattributen optimieren, zuverlässige Analysen für die Entscheidungsfindung in Echtzeit bereitstellen und sich an internationalen Cyber-Security-Standards orientieren.
Was bedeutet das für die Hersteller? Es macht das Leben leichter. Ein modernes Prozessleitsystem ermöglicht es Herstellern, eine werksweite Steuerung und Optimierung zu erzielen, Betriebsabläufe zu maximieren, eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen, Kosten zu senken und die Produktion zu steigern. Darüber hinaus kann ein modernes PLS dazu beitragen, drei große Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sich Produzenten und Hersteller fast ausnahmslos konfrontiert sehen:
- Auseinandersetzung mit dem Thema Produktivität. Wie können Produzenten Innovationen vorantreiben, wenn unterschiedliche Systeme im Unternehmen zu Engpässen und Ineffizienz führen? Die schiere Menge an Informationen aus Lieferketten, Anlagen und Geschäftssystemen kann Teams überwältigen, wenn sie versuchen, in Echtzeit zu arbeiten oder ein neues Konzept zu entwickeln. Durch den raschen technologischen Fortschritt können Hersteller bei ihren Entscheidungen auf mehr Informationen als je zuvor zugreifen.
- Mit weniger mehr erreichen, um das Geschäftsergebnis zu verbessern. Produktionsteams müssen bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand erzielen, um den Budgeterwartungen während des gesamten Lebenszyklus ihrer Anlage gerecht zu werden. Das Bedienpersonal muss Wege finden, um die nötige Transparenz und Kontrolle zu erlangen, um ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, Qualitätsprobleme zu verhindern und Produktionsausschuss zu vermeiden. Hersteller verlangen deshalb nach werksweiter Automatisierung, die sich leicht aktualisieren und unterstützen lässt, und nach Technologie, mit der ein durchgängiger Betrieb sichergestellt werden kann.
- Reduzierung von Betriebsrisiken. Risiken gibt es überall und in vielen Formen abhängig von der Netzwerkinfrastruktur, die das Rückgrat Ihres Systems bildet. Selbst wenn sämtliche Eventualitäten in Betracht gezogen werden, können unvorhergesehene Ereignisse den sicheren und zuverlässigen Anlagenbetrieb beeinträchtigen. Um die Faktoren zu identifizieren, die zu ungeplanten Verzögerungen, Ausfallzeiten sowie Problemen mit der Produkt- und Arbeitssicherheit beitragen, benötigen Hersteller Systeme, mit denen sie dynamische Bedingungen steuern und ausgestattet mit den nötigen Informationen konsequent reagieren können. Da sich die Bedrohungen von den betrieblichen Risiken auf externe Akteure verlagern, müssen die Steuerungssysteme sowohl sehr sicher als auch anpassungsfähig sein. Sorgen Sie für eine robuste Infrastruktur für Ihr System?
PlantPAx 5.0: Die neueste PLS-Version
PlantPAx 5.0, ein System mit geringerem Platzbedarf, das sich einfacher und schneller implementieren lässt, Echtzeitdaten und Analysen für fundierte Entscheidungen liefert und während seines gesamten Lebenszyklus unterstützt wird, ist an Produzenten keinesfalls vergeudet. Wer in der Batch-, Hybrid- und Schwerindustrie tätig ist, kann von einem Prozessleitsystem profitieren, das speziell für die werksweite Steuerung entwickelt wurde und größere und komplexere Betriebsabläufe sicher handhaben kann.
Was sollten Hersteller bei einem modernen PLS beachten?
- Daten, Analysen und Erkenntnisse, die Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen. Dazu gehören Visualisierung und Dashboards für Betriebsabläufe, die Produktions- und Bediener-KPIs, eine Übersicht über Ausnahmesituationen wie Alarmprotokolle und unerwartete Ausfallzeiten sowie einen modernen Ansatz für Bedienerschnittstellen-Grafiken bieten.
- Systemunterstützung während des gesamten Lebenszyklus. Sie wissen, dass Sie sich auf die Langlebigkeit unserer Produkte verlassen können. Nach der Anschaffung und Inbetriebnahme erhalten Sie über Jahre hinweg maßgeschneiderte Unterstützung. Diese umfasst den Zugriff auf Fachexperten, technischen Service, Supportverträge und die langfristige Verfügbarkeit von Produkten.
- Lösungen für Mitarbeiter. Vom dezentralen Zugriff, über mobile Geräte bis hin zur Weiterbildung vom Spezialisten zum Generalisten, das moderne PLS liefert Lösungen für verschiedenste Personalthemen. Es liefert einen Überblick über das gesamte Unternehmen, ohne dass ein Mitarbeiter vor Ort sein muss, und ersetzt das Lesen und Auswendiglernen von Handbüchern durch den bedarfsbasierten Zugriff auf Expertenhilfe.
- Cyber-Security für Systeme. Jeder Hersteller sollte die Einhaltung von Cyber-Security-Standards und Zertifizierungen gemäß Normen wie ISA99/IEC62443 voraussetzen.
All dies und mehr gewährleistet die neue PlantPax5.0-Version, mit der Hersteller über ihre Möglichkeiten hinausgehen können.
Verlieren Sie nicht den Anschluss
Die digitale Transformation ist ein Trend, der nicht verschwinden wird – irgendwann wird jeder Hersteller und Produzent seine Reise beginnen müssen. Für viele ist dies die neue Normalität.
Konsequent durchgeführt stellt die digitale Transformation einen grundlegenden und potenziell radikalen Wandel für Produzenten im Industriesektor dar. Der Einsatz neuer Technologien wird die Art und Weise, wie Sie Ihr Unternehmen führen, grundlegend verändern – und zwar zum Besseren.
Bewerten Sie Ihr altes Prozessleitsystem, um festzustellen, ob die neueste PLS-Plattform Sie bei der digitalen Transformation unterstützen kann. Diese Entscheidung kann für die notwendige Flexibilität sorgen, um besser auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können, und Daten und Erkenntnisse liefern, mit denen sich Ihre Leistung, Entscheidungsprozesse und Rentabilität optimieren lassen. Das muss nicht schwierig oder mit Störungen verbunden sein. Mit den richtigen Lösungen können Sie den Herausforderungen von morgen mit Zuversicht entgegensehen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie PlantPAx5.0 Ihnen genau dabei helfen kann.