- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
ist mit dem OPC UA-Standard (OPC Unified Architecture) konform und kann mit jedem OPC UA-Client oder -Server kommunizieren.
TIPP:
Geräte mit einem konfigurierten
FactoryTalk Optix-Anwendung
können als OPC UA-Client oder -Server arbeiten.Komponenten
Verwenden Sie diese OPC UA-Komponenten für die Entwicklung Ihrer Anwendungslogik:
- OPC UA-Server-Objekt. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Server.
- OPC UA-Client-Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Client.
- Von einem OPC UA-Server oder einem NodeSet importierte OPC UA-Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Knoten zur Laufzeit importieren und Knoten von NodeSet importieren.WICHTIG: Um sicherzustellen, dass alle Alarmtypen in OPC UA-Client-Projekten angezeigt werden, importieren Sie alle Alarmtypen aus dem OPC UA-Serverprojekt. Weitere Informationen zum Veröffentlichen und Importieren von Knoten finden Sie unter OPC UA-Server hinzufügen und Knoten zur Laufzeit importieren.
Kommunikation
Für die Zulassung zur Kommunikation zwischen OPC UA-Komponenten muss Ihr System der Mindestsicherheitsrichtlinie und dem Sicherheitsmodus für Meldungen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Kommunikationssicherheit und OPC UA-Zertifikate und -Schlüssel.
Begleitspezifikationen
Verwenden Sie vordefinierte Begleitspezifikationen oder importieren und exportieren Sie Begleitspezifikationen. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Begleitspezifikationen.
Lokalisierte Knoten
Wenn ein OPC UA-Client (siehe OPC UA-Client hinzufügen) Knoten von einem OPC UA-Server (siehe OPC UA-Server hinzufügen) importiert, wird jeder lokalisierte Variablenwert als Übersetzungsschlüssel und nicht als lokalisierter Text importiert. Informationen für die Anzeige des Textfelds mit Text auf dem Client-Gerät finden Sie unter Gebietsschema-Sprache zu einem Lokalisierungswörterbuch hinzufügen und importieren Sie das Lokalisierungswörterbuchs vom Server. Für Nicht-FTOptix-Server verwenden Sie die Eigenschaft
Gebietsschema-ID für Verbindung
des OPC UA-Clients. Der Client stellt dann eine Verbindung mit dieser Gebietsschema-ID her und der Server sendet den Wert der lokalisierten Textvariablen als lokalisierte Texte mit dieser Gebietsschema-ID.Zusätzlich zum Import des Lokalisierungswörterbuchs müssen Sie ein Gebietsschema für die Eigenschaft
Lokalisierung/Gebietsschemata
angeben, einen neuen Benutzer hinzufügen, bei dem für die Eigenschaft „Sprache“ dieses Gebietsschema festgelegt ist und diesen Benutzer dann als Startbenutzer im systemeigenen Präsentationsmodulobjekt angeben.opc ua
unified architecture
Rückmeldung geben