Projektknoten-IDs
Für eine Optimierung der Leistung können Sie bei der Speicherung eines Projekts die IDs der nicht über OPC UA zugänglichen Projektknoten ändern. Wenn der OPC UA-Server Knoten offenlegt, sind die IDs dieser Knoten unveränderlich festgelegt. Sie ändern sich nicht, wenn Sie das Projekt speichern.
NOTIZ:
Nähere Informationen über die nodeID-Definition finden Sie unter Begriffswörterbuch.
IDs benutzerdefinierter Knoten
Sie können die IDs benutzerdefinierter Knoten durch Bearbeiten der Datei definieren.
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
WICHTIG:
Rockwell Automation
empfiehlt eine Bearbeitung der Datei Model.yaml
nur durch die fortgeschrittensten Benutzer, da dies zu einer Beschädigung des Projekts führen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Projekt sichern, bevor Sie Änderungen an der Datei Model.yaml
vornehmen. Informationen finden Sie unter Projekt duplizieren, Projektsicherung und Projekt wiederherstellen.Das folgende Beispiel der Datei
Model.yaml
zeigt die benutzerdefinierten IDs, die für vier Variablen definiert wurden:Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Knoten
Knoten-ID
Rückmeldung geben