Los fabricantes pueden abordar los desafíos de calidad, rendimiento y regulatorios mediante la integración de los procesos de fabricación de biotecnología con el resto de la empresa.
Transforme los datos de producción en información práctica.
Las empresas globales de biotecnología se enfrentan a retos sin precedentes que incluyen el tiempo y el costo para lanzar los productos al mercado, mayor competencia, el cumplimiento normativo, la calidad y la eficiencia de producción. Para cada reto de la biotecnología hay una solución tecnológica: una planta inteligente y conectada creada a partir de un sistema de automatización integrado, flexible y habilitado para la información. Este enfoque aporta valor empresarial a través de:
- instrucciones aceleradas de productos,
- costo reducido de la conformidad;
- Lanzamiento "a la primera"
- duración del ciclo reducida.
![Un trabajador de ciencias biológicas con un buzo de trabajo verifica la información de producción en un dispositivo móvil mientras camina por las instalaciones.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Flexible-Manufacturing.848.jpg)
El impacto de una instalación flexible
Las empresas biofarmacéuticas han visto grandes beneficios al reducir el tamaño de los edificios, el inventario y el tiempo improductivo. La combinación de nuestra plataforma de automatización escalable, la inteligencia de fabricación y las soluciones MES ayudan a conseguir esos resultados, para crear las instalaciones de alto desempeño que se necesitan para ser competitivo. Con el equipo de proceso flexible, que incluye tecnología de un solo uso y móvil, tendrá la capacidad de:
- Mantener la calidad y el cumplimiento normativo cuando se efectúan cambios en los procesos
- Gestionar el inventario mediante el control de procesos basado en datos y parámetros predictivos
- Dedicar menos tiempo a la limpieza y más a la producción activa
- Aumentar la productividad de su personal
- Lograr la fabricación de varios productos
- Alcanzar la visibilidad y la localización en tiempo real
El sistema de control de procesos integrado aumenta el punto de referencia
Biopharmax, un fabricante de instalaciones de fabricación en todo el mundo, fue designado para diseñar una nueva instalación de producción de insulina en China con un cronograma estricto. Con la implementación de las soluciones de Rockwell Automation, pudo ahorrar tiempo y esfuerzos de ingeniería y, al mismo tiempo, aumentó el punto de referencia para las operaciones del proceso.
DCS moderno que mejora la visibilidad y el tiempo productivo
Un productor biofarmacéutico actualizó los sistemas de control del equipo modular y mejoró la visibilidad y los tiempos productivos en el proceso. Los nuevos sistemas de control ayudan a que los operadores configuren la aplicación de forma más rápida para acelerar la implementación de la producción y acortan el tiempo del ciclo. Una red actualizada permite la visibilidad en el sistema con las capacidades de acceso remoto. Las alarmas específicas aceleran la resolución de problemas. Lea cómo esta estrategia integral rindió beneficios a todas sus operaciones.
Mejor tiempo de lanzamiento al mercado, calidad y cumplimiento normativo
En la industria de biotecnología regulada y altamente competitiva, el equilibrio es crucial para el éxito. Enfrenta un amplio conjunto de desafíos requiere una solución integral. Cumpla con sus objetivos de operación y los requisitos de productividad de forma constante y predecible con el MES PharmaSuite®.
Producción de biotecnología ágil
Para estar a la altura del cambio en la industria de biotecnología, los sistemas de fabricación deben ofrecer agilidad y exactitud para manejar la complejidad de un proceso de producción más pequeño y más flexible.
Entendemos este cambio de paradigma. Ofrecemos un conjunto sobresaliente de soluciones que incluye procesos, información, automatización y servicios. Estas ofertas proporcionan un entorno Six Sigma Lean que permite un fácil escalamiento y la reducción de desechos.