Desarrollar un panel de control de gestión de recetas

Cree un panel de control para agregar, quitar y modificar recetas en función de un esquema de receta.
La interfaz del panel también incorpora medidores adicionales para mostrar y controlar los valores máximos de RPM y los valores mínimos de regulación del motor.
Ejemplo de aplicación
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
RecipesManagementDashboard.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Cree y configure un esquema de receta. Consulte Configurar un esquema de recetas o Configurar manualmente un esquema de receta.
    Durante la creación de la receta:
    • Cree un vínculo dinámico entre la propiedad del
      Nodo de destino
      y
      ProjectName
      Modelo
      Motor
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    • Seleccione los parámetros
      Configuración
      MaxRevolutionsPerMinute
      y
      Configuración
      MinThrottle
      .
      CONSEJO: Estos parámetros se configurarán en tiempo de ejecución.
  3. Agregue y configure un widget predeterminado de editor de recetas. Consulte Configurar un widget del editor de recetas.
  4. Organice los elementos de la interfaz.
  5. Guarde el proyecto.
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.