Serie de podcasts ROK Talk acerca de componentes industriales
En nuestra serie de podcasts ROK Talk sobre componentes industriales, le compartimos las últimas novedades acerca el sector de componentes industriales de Rockwell Automation. En ROK Talk, se analiza el rol que los componentes industriales asumen en el espacio de la aplicación industrial y del fabricante de la máquina para logar que la fabricación sea segura, más productiva y esté protegida. En esta serie, desarrollaremos una visión de adentro hacia afuera sobre la forma en que expandimos las posibilidades humanas de a un componente a la vez.