Feuilles de style

Utilisez des objets Feuille de style pour personnaliser le style des types et des instances d’objets graphiques.
CONSEIL: Les projets peuvent contenir plusieurs feuilles de style. L'utilisation de plusieurs feuilles de style permet de passer d'un style à l'autre. Par exemple, vous pouvez passer d'une interface claire à une interface sombre lors de l'exécution.

Ordre de résolution

Si une propriété Apparence est définie sur la valeur par défaut indiquée par un texte grisé, elle hérite de la valeur d’un niveau supérieur.
Les valeurs des propriétés de style sont résolues dans l’ordre suivant :
  1. Instance d’objet
    . Styles d’une instance d’objet graphique.
    Pour plus d’informations, consultez Modifier les propriétés d’un objet graphique.
  2. Type d’objet
    . Styles d’un type d’objet graphique.
    Pour plus d’informations, consultez Modifier les propriétés d’un objet graphique.
  3. Style de contrôle
    . Styles d’une feuille de style appliquée à un objet graphique spécifique. Par exemple, un style appliqué à un contrôle de bouton. Utilisez la propriété
    Style
    pour appliquer un style à un objet spécifique.
    Pour plus d’informations, consultez les rubriques Configurer une feuille de style et Appliquer un style de contrôle à un objet graphique.
  4. Style global
    . Styles d’une feuille de style appliquée à tous les objets graphiques. Par exemple, la taille de police par défaut.
    Pour plus d’informations, consultez les rubriques Configurer une feuille de style et Appliquer un style global au projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.