Appliquer un style global au projet

Sélectionnez une feuille de style à afficher via une
Application FactoryTalk Optix
lors de l'exécution.
Conditions préalables
  1. Pour appliquer un style global au projet
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    NativePresentationEngine
    ou
    WebPresentationEngine
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , dans
    Feuille de style
    , sélectionnez la flèche déroulante après la valeur de la feuille de style, puis la feuille de style à appliquer.
Le projet utilise les propriétés
Style global
de la feuille de style sélectionnée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.