Configurer une feuille de style

Définissez le
Style global
pour modifier les styles appliqués à tous les objets graphiques. Définissez les
Styles de contrôle
pour modifier les styles appliqués à des objets de contrôle spécifiques. Les styles de contrôle écrasent le style global.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez la feuille de style à modifier.
    CONSEIL: Vous pouvez sélectionner la feuille de style par défaut, ajouter une feuille de style prédéfinie ou créer votre propre feuille de style. Consultez la rubrique Ajouter une feuille de style prédéfinie ou Créer une feuille de style.
  2. Pour définir le style global qui s’applique à tous les objets graphiques, dans
    Propriétés
    , sous
    Style global
    , sélectionnez
    Edit
    et saisissez les valeurs.
    CONSEIL: Vous pouvez créer des liens dynamiques plutôt que saisir manuellement les valeurs. Consultez la rubrique Créer des liens dynamiques.
  3. Pour créer un style de contrôle, sélectionnez
    Add
    sous
    Styles de contrôle
    en regard de
    Styles d'
    Object
    .
    Par exemple, créez un style de contrôle pour changer d’objet.
  4. Pour renommer un style de contrôle, passez le curseur sur le nom du style, sélectionnez
    Edit
    et saisissez un nouveau nom.
  5. Pour modifier un style de contrôle, développez les
    Styles d'
    Object
    , développez le nom du style, puis modifiez les propriétés en sélectionnant
    Edit
    et en saisissant des valeurs.
    CONSEIL: Vous pouvez également créer des liens dynamiques plutôt que saisir manuellement les valeurs. Consultez la rubrique Créer des liens dynamiques.
  6. Pour supprimer un style de contrôle, sélectionnez
    Supprimer
    en regard du nom du style.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.