Nous recevons chaque jour des demandes de fabricants de BCE en quête d’une agilité extraordinaire à des vitesses exceptionnelles. Voyez comment les personnes, les processus, les technologies et les données convergent en vue de fournir l’uniformité, la résilience et la vitesse dont vous avez besoin pour saisir de nouvelles opportunités lorsqu’elles se présentent.
Agissez intentionnellement. Échouez tôt. Aboutissez rapidement.
En visant l’agilité, vous gagnerez :
![contour blanc d’un engrenage numérique](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Digital-Engineering_white-76h.91.png)
Vitesse d’apatation
![flux de donnée blanc](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Data_white-h76.110.png)
Flux continu
![3 cercles blancs entrelacés](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Connection_white-1.80.png)
Pas de modèle de fonctionnement figé
![nuage aux contours blancs avec flèches](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Cloud%20Sharing_white-1.99.png)
Réactivité sans précédent
Perspective managériale : s'adapter rapidement aux évolutions du marché
Jamais nous n’avons assisté à une évolution aussi rapide du monde. Nous avons collaboré étroitement avec Ernst & Young afin d’établir une feuille de route visant une plus grande souplesse de fabrication.
Étudiez la feuille de route et découvrez, dans ce webinaire à la demande, les cinq obstacles que votre entreprise doit surmonter pour répondre aux besoins actuels du marché.
![Une dirigeante brune, souriante, portant un chemisier bleu clair et un blaser, regardant par la fenêtre](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/ManagementPerspectivesWhiteFemale_1165591819.5039.jpg)
Systèmes de gestion de la production : un processus de production plus flexible est possible
Plus réactif.
![Contour orange d’un script connecté](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Storyboard-orange-75h.67.png)
10 % d’amélioration
du rendement et de réduction des pertes
Plus informé.
![Contour bleu d’une loupe](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Magnifying-Glass-blue-75h.35.png)
12 % d’amélioration
de la qualité au premier passage
Plus efficace.
![Contour vert de la ligne de production avec caisses sur un convoyeur](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Production-Line-Boxes-green-75h.109.png)
18% de réduction
des coûts de production
Des changements se produisent. Soyez prêts à les affronter grâce à un logiciel MES.
- Accédez plus rapidement aux informations – en ayant une visibilité sur la chaîne logistique à des niveaux plus détaillés, accessibles grâce à des informations pertinentes.
- Révisions immédiates – afin de gérer la production de sorte à répondre plus rapidement et plus facilement aux demandes du marché.
- Nouvelles sources de revenus – adoptez l’ecommerce ainsi que les nouveaux canaux de distribution pour libérer le potentiel de croissance.