En matière de produits de grande consommation et de fabrication de denrées alimentaires et de boissons, la qualité est essentielle. Les fabricants doivent faire tout leur possible pour s’assurer que leurs procédés sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, réglementaires et de traçabilité. Si vous ne parvenez pas à atteindre ces objectifs, le processus de rappel peut s’avérer coûteux.
FactoryTalk® CPGSuite® comble le fossé entre l’entreprise et la fabrication et, par conséquent, permet d’être confiant dans la traçabilité et la qualité, ainsi que dans l’application des processus lors de la fabrication à grande échelle.