Créer une variable

Créez une variable dans
Vue de projet
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le dossier ou l’objet qui contiendra la variable.
  2. Dans la barre d’outils
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter
    et sélectionnez
    Variable
    .
  3. (facultatif) Pour modifier le type de données de variable, dans
    Propriétés
    , en regard du nom de la variable, sélectionnez le type de données existant, puis sélectionnez un autre type de données.
    CONSEIL:
    Si vous ne voyez pas l’option requise, sélectionnez
    Afficher tout
    . Commencez la saisie pour sélectionner l’élément à rechercher.
    Pour définir un tableau, sélectionnez
    Tableau
    , puis saisissez les dimensions du tableau. Entrez
    0
    pour créer un tableau sans contrainte.
  4. Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Edit
    et entrez une valeur pour la variable ou créez un lien dynamique.
    Si vous modifiez une valeur de variable de tableau, l’Éditeur de tableau s’affiche. Pour plus d’informations, consultez Éditeur de tableau.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    ,
    Nom d’affichage
    , puis saisissez le nom d’affichage.
  6. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    ,
    Description
    , puis saisissez la description.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.