Sviluppo di un'etichetta con un'unità ingegneristica localizzata
Creare un'interfaccia semplice che visualizzi la temperatura in un formato regolato secondo le impostazioni locali dell'utente connesso.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)

Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)

NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare 
Fornire un feedback