Sviluppare una soluzione che campioni e archivii dati sulla base della modifica del valore

Creare un'applicazione che campioni il valore di una variabile nel cambio del valore e archiviare i dati in un database incorporato.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
ExampleApplication-SampleStoreDataValueChange.zip
  1. Per sviluppare il progetto
  2. In
    Project view
    , fare clic con il pulsante destro del mouse
    Model
    e selezionare
    New
    Variable
    .
  3. Creare un registratore dati con un database incorporato che monitora la modifica del valore della variabile. Vedere Aggiunta di un registratore dati.
  4. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  5. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione di applicazioni
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Run
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.