Sviluppo di un contatore dei file

Sviluppare un contatore di file

Questa soluzione C# calcola il numero di file nella cartella del progetto.
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Creare l'interfaccia dell'applicazione e integrarla con la NetLogic.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal