Sviluppare un configuratore di rete con C# (solo dispositivi HMI50)
Creare un widget configuratore di rete per i dispositivi HMI50. Configurare le impostazioni di rete modificando il codice C#.
MANCIA:
È possibile scaricare un esempio di progetto da:
EsempioApplication-NetworkConfiguratorInterface.zipPrerequisiti
MANCIA:
Non impostare il titolo del progetto su
NetworkConfigurator
. Uno spazio dei nomi riservato.- Per sviluppare il progetto
- Configurare una rete dinamica o una rete statica abilitando o disabilitando IL DHCP:
- Creare l'interfaccia dell'applicazione e integrarla con NetLogic. Per il riferimento, vedere il progetto campione.MANCIA: È possibile utilizzare un widget configuratore di rete preconfigurato anziché crearlo da zero. Per ulteriori informazioni, selezionare e cercareHMI50 Network Configurator
- Salvare il progetto.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.Fornire un feedback