Develop automatically generated UI

Sviluppo di un'interfaccia utente sviluppata automaticamente

Sviluppare un'interfaccia utente compilata automaticamente con elementi grafici in base alle proprietà degli oggetti nella cartella Modello.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
UIGeneratedFromModel.zip
Esempio di applicazione
Prerequisiti
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.