Proprietà dell'intervallo di banda morta

Le proprietà della banda morta consentono di campionare variabili in relazione al loro precedente valore campionato. La banda morta consente di impedire il campionamento di valori in rapida successione dovuti a oscillazioni nel sistema di controllo.
Proprietà
Valore
Descrizione
Modalità predefinita banda morta
Nessuna
Campiona la variabile quando il valore della variabile cambia per qualsiasi quantità.
Assoluta
Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore assoluto della banda morta.
Ad esempio, se il valore della variabile è 3 e il valore della banda morta è 1, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 4 o superiore.
Percentuale
Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore della banda morta come percentuale.
Ad esempio, se il valore della variabile è 10 e il valore della banda morta è 20, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 12 o superiore.
Valore predefinito banda morta
Scelta libera
Determina il valore della banda morta.
Intervalli di banda morta
Per campionare variabili i cui valori sono cambiati...
impostare...
Per qualsiasi variazione rispetto al campionamento precedente
Modalità predefinita banda morta
=
Nessuna
Dopo una variazione in valore assoluto rispetto al campionamento precedente uguale o superiore a un valore specifico
  • Modalità predefinita banda morta
    =
    Assoluta
  • Valore predefinito banda morta
    specificato dall'utente
Dopo una variazione in percentuale rispetto al campionamento precedente uguale o superiore a un valore specifico
  • Modalità predefinita banda morta
    =
    Percentuale
  • Valore predefinito banda morta
    specificato dall'utente
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.