Creare una variabile

Creare una variabile in
Vista progetto
.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la cartella o l'oggetto che conterrà la variabile.
  2. Variabile
    Nella barra degli strumenti
    Vista progetto
    , selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo
    , quindi selezionare
    .
  3. (Opzionale) Per modificare il tipo di dati della variabile, in
    Proprietà
    , accanto al nome della variabile, selezionare il tipo di dati esistente, quindi selezionare un altro tipo di dati.
    MANCIA:
    Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare
    Mostra tutti
    . Iniziare a digitare per selezionare l'elemento da trovare.
    Per definire un array, selezionare
    Array
    , quindi immettere le dimensioni dell'array. Immettere
    0
    per creare un array non vincolato.
  4. In
    Proprietà
    , selezionare
    Edit
    e immettere un valore per la variabile o creare un collegamento dinamico.
    Se si modifica un valore della variabile array, viene visualizzato l'editor di array. Per ulteriori informazioni, vedere Editor di array.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.