Studio 5000® Simulation Interface collega i controllori fisici o emulati agli strumenti di simulazione e modellazione per consentire la messa in servizio virtuale e la progettazione basata su modello. Adesso è possibile progettare, testare, validare e mettere in servizio le macchine intelligenti prima dell’utilizzo effettivo.

Maggiore chiarezza in anteprima
Studio 5000 Simulation Interface vi consente di migliorare un progetto prima dell’installazione. Usando la simulazione, potete collegare il vostro programma di controllo al vostro modello applicativo, collegare i valori del vostro controllore alle variabili della simulazione, e collegare una simulazione o un modello al vostro programma di controllo.
Studio 5000 Simulation Interface rende semplice:
- Importare un modello di simulazione e un programma di controllo
- Collegare le variabili del modello ai tag
- Avviare la simulazione (o fermarla) con controlli intuitivi e integrati
Sperimentate quanto volete
Che si tratti di progettare o di mettere in servizio delle macchine oppure di gestire la produzione in un impianto, l’ingegneria digitale è una valida alleata per arrivare sul mercato in tempi record. Testate una gamma più ampia di progetti utilizzando Studio 5000 Simulation Interface, senza preoccuparvi di sprecare risorse.
Usate questo software con uno strumento di modellazione e simulazione per aiutare i vostri sviluppatori a collegarsi rapidamente a dei modelli digitali prima di investire in un prototipo fisico. Per esempio, si possono creare i controlli per azionare una pressa idraulica, oppure gli sviluppatori o i progettisti possono creare un gemello digitale che replica le dinamiche del sistema (inerzie, vibrazioni, attriti, accelerazioni). Questa connessione semplifica la verifica del codice di un controllore rispetto al modello della pressa fisica.

Ottimizzate le vostre operazioni
Utilizzando sia la simulazione che il sistema reale, è possibile ripensare le applicazioni e i sistemi e potenzialmente eliminare passaggi inutili, macchinari, sensori e altro. Create operazioni più sostenibili e basate sui dati implementando il vostro modello connesso a livello edge.
Immaginate le possibilità
Volete cambiare il modo di lavorare della vostra azienda? Create, testate e provate i progetti delle macchine in modo digitale invece che fisico. Con l’ambiente di progettazione Studio 5000, è possibile aggiungere Studio 5000 Simulation Interface e collegare software di simulazione di terze parti a un programma Logix Studio 5000 o mettere a punto un modello già in produzione.
Progettare usando un modello
Vi piacerebbe avere un modello della vostra applicazione con cui testare la vostra logica? Con Studio 5000 Simulation Interface lo potete fare! Collegate un programma Logix Studio 5000 a una simulazione della vostra applicazione. Qualcosa non va? Nessun problema. Potrete vedere come funziona prima dell’installazione. Potete eseguire una simulazione e un programma del controllore a logica programmabile (tramite un emulatore o un controllore hardware) direttamente dal vostro PC. Studio 5000 Simulation Interface funziona con gli strumenti di simulazione per consentire una progettazione più flessibile, informazioni più tempestive e una varietà di sperimentazioni. Utilizzatelo con il digital twin per simulazione ANSYS, integratelo con MATLAB e Simulink o collegate le esportazioni ROM da tool di simulazione come MapleSIM.
Utilizzate la tecnica “Model-in-the-loop”
Anche in un ambiente di produzione un modello può aiutare. Un valore specifico risulta difficile da misurare? Create un modello basato su dati di produzione reali e Studio 5000 Simulation Interface anticiperà i cambiamenti prima della produzione. Confrontando il modello con la produzione effettiva potete attuare piani di manutenzione predittiva o di ottimizzazione. In Studio 5000 Simulation Interface utilizzate un modello ridotto a livello edge che permetta alla simulazione e alla logica di essere eseguite nell’impianto accanto al sistema di produzione reale. Avrete così sia i dati operativi che quelli di simulazione per confrontare e individuare le tendenze, i punti deboli e le opportunità di ottimizzazione.
Fate un passo avanti verso la progettazione digitale
Studio 5000 Simulation Interface è un add-on per l’ambiente di progettazione Studio 5000. Grazie ad esso, è possibile collegare i controllori agli strumenti di simulazione e modellazione per consentire la messa in servizio virtuale e la progettazione basata su modelli.
Volete saperne di più?
Grande, piccolo o medio? Date un’occhiata a una grande quantità di risorse che possono aiutarvi a massimizzare il vostro successo.

Guida all’ordinazione di Studio 5000
Ampliate il vostro software per soddisfare le vostre esigenze
Il software di automazione industriale dovrebbe riflettere i vostri requisiti applicativi, ma selezionare la giusta soluzione può essere scoraggiante. Non preoccupatevi, avete varie opzioni! Utilizzate questa guida per scegliere la giusta edizione del software Studio 5000 che soddisfi le vostre esigenze e per capire come potete affinare le vostre selezioni quando si verificano gli inevitabili cambiamenti all’ambito del progetto.
Avete bisogno di ulteriore flessibilità? Esplorate le opzioni di abbonamento software quando i vostri progetti o team cambiano.
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi