スムーズに稼働する製造環境の維持にはあらゆる材料が必要。それを提供するのが産業用保管庫です。スペアの過不足や在庫管理の不備、プロセスの非効率は、コストの増大を生むだけでなく、生産環境の安定性や運用予算の予測にもマイナスの影響を与える可能性があります。
保管サービス
保管庫業務におけるMRO関連の在庫管理を改善
当社の保管庫向け製造在庫管理は、総費用の削減と稼働時間の増加、在庫レベルの最適化をサポートします。保管庫の評価は、重要な問題を特定し、運用上のギャップを解消する上で有益です。ポイントソリューションと総合保管管理を提供していますので、ニーズに合わせてお選びください。
在庫管理の改善には当社の実績のある方法をご利用ください。スキル豊かな保管サービス担当者を配属し、管理ならびに標準的な運用手順、技術を実行するという方法で、保守、修理、および運用(MRO)関連の在庫レベルの管理・最適化を実現します。当サービスには、以下のようなメリットがあります。
- 在庫レベルおよびMROコストの全面的な削減
- MRO在庫管理プロセスおよび在庫の可視性向上
- 正確なデータを用いたメンテナンス決定の向上により生産環境をサポート
- 在庫の正確さ、充填率、期日配送、サイクル数の正確さ、発注の正確さなど、主要業績評価指標を向上