「可能性の限界を測る唯一の方法は、その限界を少しだけ超越するまで挑戦することである。」
アーサー・C・クラークのこの真髄ともいうべき名言は、人類を考えうる限界を超えて突き進ませる革新と進歩の精神を適切に予見し、言い表しています。人々はこれまで以上に、なかなか解決しない問題に対する直感的で適応力のある解決策を、資源や隣人やリーダに求めています。今日、安全の領域において、ロックウェル・オートメーションはその呼びかけに応え、過去の限界が未来の可能性へと変わる新しい時代の先端に立っています。
従来の安全システムの障壁
現代産業のダイナミックな世界では複雑な問題が山積しており、安全が最重要課題となっています。堅牢な石油精製所や化学工場から複雑な製造施設に至るまで、従業員の健康を確保し、貴重な資産を保護し、環境を保護することは、ビジネスの優先事項の最前線にあります。
従来の安全システムは必要不可欠なものですが、産業界の進化する要求に対応するためにはしばしば支援が必要でした。その暗黙の複雑さ、柔軟性のなさ、統合の難しさは、障壁を作り出し、生産性を妨げ、安全そのものを損なうことさえあります。より合理的で、適応性が高く、費用対効果の高い安全へのアプローチの必要性は、かつてないほど明白になっています。
Logix SISの登場: 安全の新時代
産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのパイオニアであるロックウェル・オートメーションは、Logix SISの導入によりこの課題に立ち向かいました。この最先端の安全計装システムは、産業安全の展望を再定義します。
Logix SISは、既存のソリューションの単なる段階的な改善ではなく、パラダイムシフトであり、安全の未来への大胆な飛躍であり、企業が前例のないレベルの保護、効率性、生産性を達成するための接続されたアプローチを強化します。
単独で動作する従来の安全システムとは異なり、Logix SISはロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)とシームレスに統合し、安全とプロセス制御の両方に共通のプラットフォームを活用します。この簡素化により、エンジニアリングとメンテナンスのスタッフを別々に配置する必要がなくなり、複雑さが軽減されるため、プロジェクトのスケジュールも短縮されます。使い慣れたLogixプログラミングツールと合理化された構成プロセスにより、安全システムの設計、実装、および保守を簡単に行なうことができます。
Logix SISの主な機能と利点:
- 高可用性 & SIL 2 /SIL 3認証: Logix SISは、最も要求の厳しい安全アプリケーション向けに設計されており、産業安全のゴールドスタンダードであるSIL (安全度水準) 2およびSIL 3認証を取得しています。これは、Logix SISが致命的な危険に対しても堅牢な保護を提供し、従業員、資産、環境の安全を実現することを意味します。
- スケーラビリティおよび柔軟性: Logix SISは、お客様のビジネスに適応し、成長するように構築されています。モジュール式の設計であるため、ニーズの変化に応じてシステムを迅速に拡張または変更することができ、変化に直面しても安全基盤が実用的で適切であり続けることを保証します。新しいプロセス、機器、安全ゾーンのいずれを追加する場合でも、Logix SISは要件に合わせて拡張できるため、柔軟性とアジリティ(俊敏性)を提供し、時代の最先端を行くことができます。
- コスト効率およびROI: Logix SISは単なる安全ソリューションではなく、お客様のビジネスに対する戦略的な投資です。既存のロックウェル・オートメーションのハードウェアとソフトウェアを活用し、追加ライセンスの必要性をなくし、エンジニアリングプロセスを合理化することで、Logix SISは総所有コストを削減し、魅力的な投資収益率(ROI)を実現します。
- 生産性と稼働時間の向上: ダウンタイムは生産性の敵です。Logix SISの高可用性アーキテクチャと高度な診断および予知保全機能を組み合わせることで、安全に関連する停止や計画外のダウンタイムを最小限に抑えることができます。これにより、継続的な運転が実現し、生産量が最大化され、収益が保護されます。
明日の安全を今日も
Logix SISは、産業安全における大胆な一歩を踏み出し、包括的で統合された未来志向のソリューションとして、企業が安全と運用上の目標を達成できるよう支援します。これは、ロックウェル・オートメーションを常に定義してきた革新と進歩の精神の証です。
覚えておいてほしいのは、未来は私たちが入り込むものではないということです。未来は私たちが創造するものなのです。Logix SISを使用することで、より安全で効率的な生産性の高い未来を創造することができます。
Logix SISについては、ロックウェル・オートメーションのWebページをご覧ください。10月22日に開催されるLogix SISのウェビナーに登録し、機能とアプリケーションについて理解を深めてください。