最新式のDCSにより、新しい課題に対処
最新式のDCSプラットフォームは、技術開発と歩調を合わせています。しかも、ますます多くのDCSユーザが最適なパフォーマンスを目指してシステムのアップグレードと最新化を考えています。最新式のDCSでは、デジタルトランスフォーメーション戦略の一環としてコネクテッドエンタープライズを形成できます。
ロックウェル・オートメーションの最新のDCSリリースであるPlantPAx® 5.0では、サーバを減らすことによりアーキテクチャ上の設置面積が縮小され、コントローラはさらに強力になっています。
プロセス命令がコントローラに組み込まれているため、一貫性が促進されます。システム属性の開発作業が改善されているため、ワークフローは能率的です。堅牢な分析によってリアルタイムの意思決定が可能になり、サイバーセキュリティの国際規格に準拠しています。生産者にとって、これにはどのような意味があるでしょうか。まず、オペレーションが簡素化されます。生産者は、最新式のDCSによってプラント全体の制御と最適化が可能になり、オペレーションを最大限にいかし、可用性を高めて、コスト削減と生産量増大ができるようになります。また、最新式のDCSでは、生産者と製造メーカが普遍的に直面する、次のような3件の重要課題に対処できます。
- 生産性の課題に対処。企業全体の異種システムがボトルネックになって効率が下がっているとき、生産者はどのようにして最適に革新できるでしょうか。リアルタイムに機能して新しいコンセプトを作り出そうとしているチームは、サプライチェーン、プラント資産、ビジネスシステムから発生する情報量だけでも圧倒されてしまう場合があります。生産者は、技術の急速な進歩により、かつてないほどの情報にアクセスして意思決定できるようになります。
- 少人数で多くをこなして最終結果を支援。生産チームは少人数で多くをこなし、プラントのライフサイクル全体で予算上の想定を満たす必要があります。オペレータは、見通しを確保して制御することにより、予定外のダウンタイムの短縮方法、品質の問題の予防方法、生産の廃棄物の排除方法を模索する必要があります。生産者は、更新とサポートが簡単なプラント全体のオートメーションを模索しており、技術によってプラントが操業を継続できるようにする必要があります。
- オペレーショナルリスクを軽減。リスクは至る所にあり、ネットワークインフラ、つまりシステムのバックボーンに合わせて形を変えます。不測の事態を想定していても、安全で信頼性のあるプラント操業は、予想外の出来事から影響を受ける場合があります。生産者は、予定外の遅延、ダウンタイム、製品安全、作業者の安全に影響する要因を特定するため、動きが大きい状況を切り抜けられて、用意した情報で積極的に対応できるようにするシステムが必要です。脅威はオペレーショナルリスクから外部要因に変化するため、制御システムは強固でありながらも適応可能にする必要があります。システムには堅牢なインフラを実装していますか。
PlantPAx 5.0: 最新のDCSリリース
PlantPAx 5.0は、設置面積が小さくて簡単かつ高速に配備でき、リアルタイムのデータと分析を提供して情報に基づく意思決定を可能にし、ライフサイクル全体でサポートされるため、生産者にとってその重要性が失われることはありません。バッチ産業、ハイブリッド産業、重工業に携わる生産者は、プラント全体の制御という目的を持って構築されたDCSから利益を享受でき、さらに規模が大きく複雑なオペレーションに対応できるようになります。
生産者は最新式のDCSに何を求めているのでしょうか?
- データ、分析、洞察により、リアルタイムで意思決定。これには、オペレーションの視覚化、生産とオペレータのKPIを提示するダッシュボード、アラームログや想定外ダウンタイムイベントなどの異常な状況の見通し、HMIグラフィックへの最新アプローチが含まれます。
- ライフサイクル全体でシステムをサポート。ご存じのとおり、お客様は、当社の製品が長期にわたって持続することを信頼できます。最初の購入と立上げ以降、お客様は何年にもわたってカスタマイズされたサポートを受け続けることができます。これには、特定分野の専門家、フィールドサービス、サポート契約、長期的な製品の可用性を利用することが含まれます。
- 人材のソリューション。最新式のDCSでは、リモートアクセスとモバイル機器から、スペシャリストからゼネラリストに移行するためのトレーニングによって、一般的な全従業員の問題に対処できます。スタッフは企業全体を見渡すことができるようになるため、現場にいる必要がなくなり、マニュアルを読んでその内容を記憶する必要もなくなります。さらに、必要に応じて離れた場所にいるエキスパートの支援を受けることができるようになります。
- システムのサイバーセキュリティ。あらゆる生産者に期待されるのは、ISA99/IEC 62443などのサイバーセキュリティ規格の順守および規格の認証です。
PlantPAx 5.0には、求めるすべてとそれ以上があります。このバージョンにより、生産者はさらに多くのことができるようになります。
後れを取らないようにする
デジタルトランスフォーメーションはトレンドであり、そこから逃れることはできません。ある時点で、どのような製造メーカも生産者もデジタルトランスフォーメーションの実現に乗り出す必要があります。多くは、デジタルトランスフォーメーションを新しい標準とみなしています。
旧式のDCSを評価し、最新のDCSプラットフォームがデジタルトランスフォーメーションへの道のりで役立つかどうかを確認してください。この意思決定によってお客様のニーズを満たし、データと洞察を提示するための柔軟な対応が可能になり、業績、意思決定、収益性を改善することができます。困難であったり混乱が生じたりすることはありません。適切なソリューションにより、明日の課題に自信を持って取り組むことができるようになります。
PlantPAx 5.0により、物事がどのように実現できるかご覧ください。