背景
通常はヘビーデューティと高精密は連動しませんが、ときには最も容赦ない産業プロセスでさえ、高度なオートメーションソリューションの使用を要求するレベルの精度を必要とする場合があります。
最近のプロジェクトでは、オートストリアの専門オートメーション企業であるAT Equipment and Services社は、そのお客様であるA TEC Group社に2つの大型永久磁石(PM)モータ用の精密制御ソリューションの開発を依頼されました。A TEC Group社はセメント工場の最適化と効率改善にフォーカスしているオーストリアのエンジニアリングおよびテクノロジ企業です。
処理プラントのリサイクル廃棄物から代替燃料を生成するために使用されるデュアルチャンバー裁断ユニットに配備される永久磁石(PM)モータは、サイズが大きいため、このタイプのアプリケーションでは一般的な製品ではありませんでした。しかし、これらのモータは、特にギアボックスが不可欠ではない場合、従来の誘導モータに比べてより正確な速度制御を提供します。
オーストリア北部に拠点を置くAT Equipment and Services社は、30年以上にわたって産業用制御ソリューションを開発しています。このプロジェクトではあるサプライヤを選択しましたが、Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)オートメーションおよび安全ソリューションと、エンジニアリング・ソリューション・ソフトウェアであるStudio 5000®でドライブソリューションを簡単に統合できるために、最終的にロックウェル・オートメーションに依頼してきました。