はるか遠くを見渡す先見の明
イーライリリー社がHMIシステムを最新化することを決定する際には、アップグレードの目標を設定し、最適なソリューションのためのテクノロジを選択する必要がありました。また、導入する場合は各スイートの生産スケジュールと異なるチームの可用性に適合する必要がありました。経営陣は、更新プログラムをそのスケジュールに最も適合させることができる3段階の導入計画を確立しました。
シャー氏は次のように述べています。「このプロジェクトには3つの主要な目標がありました。リモートの可視性、機器のライフサイクル管理の改善、堅牢なデータ収集の追加です。8カ月以内に宿題をやり終え、それらの目標を達成するために利用できるテクノロジを把握しました。」
イーライリリー社はロックウェル・オートメーションのFactoryTalk®ソフトウェアスイートを選択し、Allen-Bradley®のControlLogix®コントローラと組み合わせて視覚性とデータ管理ソリューションを提供します。シームレスなシステム全体のデータフローは統合された運用技術(OT)と情報技術(IT)で保護されました。
FactoryTalk View Site Edition (SE)ソフトウェアとVMware View®を共に使用することで、クリーンエリア外からでもHMIシステムにアクセス可能できるようになります。プロセスおよび企業の基幹ネットワークを使用するユーザは、これで生産パラメータを見て、どこからでもトラブルシューティングを実行することができるようになりました。
仮想化されたシンクライアントアーキテクチャは、特に将来のシステム更新およびHMIクライアントの復旧中に、機器のライフサイクル管理を改善します。各生産エリア専用のサーバスペースは、あるスイートを変更しても別のスイートに影響しないことを意味します。
シャー氏は次のように述べています。「仮想化されたHMIシステムは、復旧の痛みを取り除きました。何らかの理由でシンクライアントがダウンした場合、新しいクライアントはIPアドレスを使用してほぼ自動的に接続できます。サーバがダウンしても、冗長システムがあります。 すぐにセカンダリサーバがアクティブになります。」
FactoryTalk Historianアプリケーションはマシンレベルにある重要なデータの集まりを保護し、その後サイトレベルのサーバに送信します。機器がシステムに接続されている場合、このヒストリアンは一定のローリングウィンドウのデータをキャプチャします。イーライリリー社は、ネットワークやサーバに障害が発生した場合でも、この情報を常に保持しています。
確認中
作業者がワークステーションから解放されたことで、生産の小康状態が解消されました。
シャー氏は次のように述べています。「プラントが年中無休の24時間体制で稼働している場合、従業員の効率が不可欠です。スイートの外部に拡張されたアクセスにより、人々は他の責任に集中することができます。」
リリーブランチバーグ工場の生産性の向上には機器のキャリブレーションが容易になったことが含まれます。かつて2人を必要としていたことは、機器でモバイルHMIクライアントを持つ一人によって達成できるようになりました。現在、スーパーバイザはリモートで本番実行のステータスをチェックし、予定どおりかどうか、他のチームが必要な手順を開始しているかどうかを確認できます。
ヒストリアンの基盤へのリモートアクセスによって、生産データの分析を担当する製造技術グループが恩恵を受けています。現在のバッチを予想される標準と比較することは、プロセスが適切に実行されているかどうかを判断するのに役立ち、パラメータを変更してプロセスをテストできるようになりました。
HMIワークステーションの復旧には4~8時間かかっていましたが、 その時間は5分以下に短縮されました。
イーライリリー社は新しい視覚化とヒストリアンのアーキテクチャに精通しているため、2番目のスイートと共通ユーティリティエリアお最新化の際には、開発と導入の時間を70%短縮できると期待しています。
ここで紹介した成果は、イーライリリー社での配備されたロックウェル・オートメーション製品およびサービスをその他の製品と併用した結果です。実際の成果は事例ごとに異なる場合があります。
Allen-Bradley, ControlLogix, およびFactoryTalkは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
VMware Viewは、VMware Inc.の商標です。