当社のグローバルなサプライチェーンおよびソーシングチームは、その供給基盤の中でクラス最高の生産性、納期、品質、およびリスクの軽減に取り組んでいます。コネクテッド・サプライ・チェーンと自動化ソリューションの提供に注力することで、お客様に価値と、お客様固有の製造上の課題を解決するための重要なソリューションを提供しています。私たちは、最高水準の誠実さを遵守し、環境への影響を重視しています。
グローバルなサプライチェーンのリーダは、グローバルな保護貿易主義、複数の制約された市場、急速に進化するグローバルな貿易環境など、無数の課題に直面しています。
また、現在の社会には非常に多くの未知数と不確実性が存在するため、製造メーカは効率的で回復力があり、機敏なサプライ・チェーン・プロセスを必要としています。エンド・ツー・エンドのサプライチェーンは、より迅速な変更を行なうのに十分な機敏性と、原材料、製品、または容量の不足から回復するのに十分な回復力(レジリエンス)を備えている必要があります。敏捷性は、外部の市場要因を考慮して、適切なコスト、サービス、および品質を保証します。回復力は、潜在的な障害点がある場合の混乱の影響を軽減します。サプライチェーンの不確実性によって引き起こされる不安定性に対抗するために必要な敏捷性と回復力を実現する必要があります。