信頼性を最大限に高め、総コストを削減
電力事業者の目標は、費用効率および信頼性の高い方法で電気を生産することです。
資産は老朽化が進んでいるのに運用効率を向上させなければならない、厳しくなる一方の環境規制にも対応しなければならない、そのうえリソースが縮小し経験者が不足する中でこうした要求に対応しなければならないといった課題があります。
当社は、こうした課題に伴う潜在的なリスクを軽減し、変化する電力生産の現状に対応するためのソリューションを幅広い製品ラインからご提供します。
- 効率性を向上させる
- プラント操業を最適化する
- 排出量を削減する
- 予想外のダウンタイムを回避する
- 総所有コスト(TCO)を最低限に抑える
プロセス制御、モータ制御、安全ソリューション、情報ソリューションを統合し、オープンで拡張性の高い単一アーキテクチャとして提供します。従来型または再生可能エネルギーによる発電をプラント全体で完全に制御することができます。