グローバル制御トランス
Bulletin 1497グローバル制御トランスには、一次電圧側がシングルタップ、デュアルタップ、およびマルチタップの製品が用意されています。この汎用マルチタップトランスでさまざまな電源の電圧を下げることによって、多様なアプリケーションに対応できるようになります。
Bulletin 1497グローバル制御トランスには、一次電圧側がシングルタップ、デュアルタップ、およびマルチタップの製品が用意されています。この汎用マルチタップトランスでさまざまな電源の電圧を下げることによって、多様なアプリケーションに対応できるようになります。
Bulletin 1497D汎用トランスは、配電システムから電気器具、照明、電動マシンなどの電力負荷に給電するために使用されます。
Bulletin 1497B制御電源トランス(60 Hz)は、制御回路への供給電圧を減圧するように設計されています。この幅広く取り揃えたトランス製品は、必要に応じて工場取付け済みまたはパネル取付け式の一次側および二次側のヒューズ端子台と共に使用できます。
Bulletin 1497Aマシン・ツール・トランス(50/60 Hz)は、制御回路への供給電圧を減圧するように設計されています。トランス製品のラインナップは充実しており、必要に応じて工場取付け済みまたはパネル取付け式の一次側および二次側のヒューズ端子台/クリップと共に使用することもできます。