1つのオートメーション資産から他の資産へ、産業用ネットワークに流れるすべての「1」と「0」は、産業運用に生命を吹き込みます。データを安全に送信し、目的の場所で正常に再構築することで、運用を順調に維持できます。そして産業用通信はその心臓部です。これがなければ、運用の監視、管理、制御、安全確保は不可能です。
FactoryTalk®Linxは、FactoryTalkへの伝送を行うものすべてにとって欠かせない基盤です(産業エコシステムに欠かせないパートナーであるサードパーティデバイスにとっても)。
1つのオートメーション資産から他の資産へ、産業用ネットワークに流れるすべての「1」と「0」は、産業運用に生命を吹き込みます。データを安全に送信し、目的の場所で正常に再構築することで、運用を順調に維持できます。そして産業用通信はその心臓部です。これがなければ、運用の監視、管理、制御、安全確保は不可能です。
FactoryTalk®Linxは、FactoryTalkへの伝送を行うものすべてにとって欠かせない基盤です(産業エコシステムに欠かせないパートナーであるサードパーティデバイスにとっても)。
FactoryTalk Linxは、単一コントローラで単一コンピュータ上で実行されている小規模なアプリケーションから、大規模で分散型、大規模オートメーションシステムと通信を行う冗長データサーバ構成までさえも、ソリューションを提供します。
FactoryTalk Linx Gatewayは、FactoryTalkネイティブのデバイスと、そうでないデバイスのどちらについても、共存と通信ができるようにします。このソフトウェアは、FactoryTalk Linxが収集した情報をControlLogix®、CompactLogix™、その他のAllen‑Bradleyコントローラから外部OPCクライアントに送信するためClassic OPC-DAおよびOPC UAサーバインターフェイスを追加し、サードパーティ製ソフトウェアとFactoryTalkソフトウェアによるシームレスな通信が可能となり、生産に関するKPIを容易に満たすことができます。
数十年ものの機械がある施設でも、新しくインストールされたシステムでも、使用する通信プロトコルを理解することが重要です。推測や誤解は、生産の中断や困難なトラブルシューティングの原因となる可能性があります。しかし、プロトコルを理解したり計画したりすることで、通信バックボーンを強固にすることができます。
このウェビナーをご覧になって、システム全体にわたる適切な通信戦略が、適切なデータへのアクセスと適切なデバイスへの送信を可能にする、その方法についてご確認ください。業界の標準やセキュリティプラクティスといった重要な原則を適用することで、効果的なサポートしやすい方法でデバイスを接続できます。