강력한 분석과 결합된 MES는 디지털 트랜스포메이션 전략의 핵심 요소입니다.
빠른 속도로 유연하고 민첩하게 대응하여 생산 기한을 맞추고 고품질 제품을 제공할 수 있습니다. 확장 가능한 생산 관리 솔루션은 융통성 없는 구식 프로세스로 인한 생산 지연 및 품질 위험을 최소화합니다.
가시적인 가치 제공
확장 가능한 생산 관리의 이점
과제
상호 연결된 데이터 세상은 기존의 작업 방식을 바꿔 놓았습니다. 사람들은 맞춤형 제품, 완벽한 개인 맞춤 경험 및 즉각적인 액세스를 기대합니다.
따라서 생산 기한을 맞추고 고품질 제품을 제공하려면 속도, 유연성 및 민첩성이 필요합니다. 융통성 없는 제조업 인프라로 생산 일정이 지연되거나 재공품이 늘어나 운영에 차질을 겪고 있습니까? 품질 및 규정 준수 기준을 충족하는 요구로 인해 폐기물 및 재작업이 생기고 운영이 위태로워질 수 있습니다.
솔루션
확장 가능한 생산 관리를 이용하면 민첩한 프로세스를 생산 현장에 도입하여 전사적 가시성을 확보할 수 있습니다.
이처럼 강력하며 특정 용도에 맞게 제작된 솔루션으로 재고 비용을 줄이고, 품질을 개선하고, 시장 압력에 대응할 수 있습니다. 강화된 툴 및 기능으로 재공품을 파악할 수 있어 작업자의 업무가 더 쉬워지고 계획 및 품질을 미세하게 조율할 수 있습니다.
귀사에서 얻을 수 있는 이점
생산 현장에서는 경쟁력을 유지하는 데 필요한 속도, 민첩성 및 유연성을 확보하여 고객이 원하는 제품을 제공합니다. 불필요한 폐기물 및 비용 발생 없이 고품질 제품을 생산해야 합니다.
이러한 제품의 생산 효율화
엣지에서 전사에 이르는 분석, 머신 러닝 및 산업용 IoT 기능으로 운영을 혁신하십시오.