산업 디지털 트랜스포메이션의 기반
데이터 스트림으로 정리되어 공장에 유입되는 다양한 정보는 오퍼레이션을 관리하고 문제를 해결하며 변화에 적응하는 방식 자체를 바꿔줍니다. 그러나 데이터를 적절한 장소와 시간에 적절한 목적을 위해 관리하고 유의미하게 가공하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
InnovationSuite를 사용하면 데이터를 쉽게 연결할 수 있으므로 비즈니스 전반에 걸쳐 오퍼레이션 통찰력을 향상할 수 있습니다. 실시간으로 데이터를 수집 및 구성하고 콘텍스트를 추가하여 실무에 적용할 수 있는 통찰력을 제공하고 유도합니다. AI와 머신 러닝을 활용하여 복잡한 IT 및 OT 데이터 수집과 분석을 단순화하고 그 과정을 자동화하며 향후 분석을 위한 지식 기반을 구축하고 학습합니다.
InnovationSuite는 이러한 통찰력을 실제 조치에 적용하는 데 효과적입니다. 고급 분석 결과를 MES의 정보와 결합하여 분석에 콘텍스트를 추가하고 품질, 규정 준수 및 지속적인 개선 이니셔티브를 지원합니다. AR 기능은 더 심도 있는 가시성과 교육 툴을 제공하여 인적 자원의 효율을 높입니다. 모든 것이 단일 창을 통해 이루어집니다.
중앙 집중식 대시보드가 필요한 특정 데이터에 대한 즉각적 가시성을 제공합니다. 360도 보기 기능으로 기계, 라인, 프로세스 및 시설 전반에서 실시간으로 정보를 통합, 비교 및 분석하여 전체 오퍼레이션을 최적화할 수 있습니다. 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 직원은 자신의 역할에 맞는 엔터프라이즈 보기를 활용할 수 있고, 단일한 공통의 창을 통해 다른 시스템의 데이터를 연결하고 상황에 맞게 조정하여 직무에 필요한 정보를 받습니다.