운영을 개선하려면 데이터를 빠르게 분석해야 합니다. 하지만 결정을 내릴 때 데이터에서 멀리 떨어질수록 데이터의 가치는 감소합니다. 당사의 컴퓨팅 하드웨어를 사용하면 장비에서 데이터에 액세스할 수 있습니다.
확장 가능 컴퓨팅의 가치 발견
더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정
데이터는 스마트 장치, 장비 및 생산 현장 전체에 있습니다. 결정을 내릴 때 데이터에 가까이 접근할수록 데이터의 가치는 증가합니다. 이제 생산 프로세스를 통해 실시간으로 효율성을 향상할 수 있으며, 이러한 이유로 당사는 다양한 장치에 컴퓨팅 기능을 통합했습니다. 이 기능을 사용하여 장비를 더 효과적으로 활용할 수 있으며, 이러한 장비에서 더 좋은 의사 결정을 빠르게 내릴 수 있습니다.
동영상을 보고 확장 가능 컴퓨팅에 대해 자세히 알아보십시오.
엣지 컴퓨팅으로 스마트 장비 재구성
엣지 컴퓨팅은 장비와 PC 또는 서버 컴퓨팅 자산 간에 코드를 없애고 무선으로 연결합니다. 어떻게 가능할까요? 컨트롤 및 컴퓨팅 하드웨어를 하나의 플랫폼으로 결합하면 됩니다. 이렇게 하면 더 스마트하고 더 안전하며 기능적인 장비를 만드는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
엣지 데이터를 활용하여 민첩한 의사 결정을 추진하는 방법
데이터는 스마트 장치, 장비 및 생산 현장 전체에 있습니다. 결정을 내릴 때 데이터에 가까이 접근할수록 데이터의 가치는 증가합니다. 이제 생산 프로세스를 통해 실시간으로 효율성을 향상할 수 있으며, 이러한 이유로 당사는 다양한 장치에 컴퓨팅 기능을 통합했습니다. 이 기능을 사용하여 장비를 더 효과적으로 활용할 수 있으며, 이러한 장비에서 더 좋은 의사 결정을 빠르게 내릴 수 있습니다.
확장 가능 컴퓨팅 포트폴리오
Rockwell Automation의 확장 가능 컴퓨팅 기술을 통해 데이터에 더 가까이 접근할 수 있습니다. 새로운 고성능 장비 구축에서 역량 및 생산성 향상에 이르기까지 귀사의 생산 요구 사항이 무엇이든 상관없습니다. 포트폴리오는 다음으로 구성되어 있습니다.
추천