산업용 네트워크 인프라는 커넥티드 엔터프라이즈에서 수행하는 모든 작업의 중심입니다. 따라서 강력하고 안정적이며 보안된 인프라가 필요합니다. 하지만 생산 현장과 IT 기술을 효율적으로 통합하는 데 필요한 지식으로 인해 이러한 인프라를 구현하는 데 어려움이 있습니다. Rockwell Automation은 포괄적인 접근 방식으로 네트워크 인프라를 설계, 배치, 관리할 수 있도록 도와드립니다.
커넥티드 엔터프라이즈의 백본
인프라 개발, 관리 및 성능 향상
현대적이고 안전하며 믿을 수 있는 정보 인프라는 자산과 사람과 정보를 연결합니다. 인프라야말로 작업 성과를 향상할 끝없는 가능성의 원천입니다. Rockwell Automation은 Panduit, Cisco, vMware, Microsoft 등 최고의 기업들을 파트너로 두고 있습니다. 단일화된 연락 창구를 통해 제공되는 세계 정상급 지원으로 시간 절약과 스트레스 감소를 약속합니다.
네트워크 평가
잠재적인 성능 문제 이해
현대적인 산업용 네트워크 인프라를 배치하려면 기존 인프라의 상태를 파악하고 문제를 식별해야 합니다. Rockwell Automation의 산업용 네트워크 서비스 팀은 산업 자동화 부문의 전문성을 갖춘 IT 전문가 팀을 활용하여 독자적인 시각을 제공합니다. 이 균형 잡힌 접근에 따라 산업용 IT 자산을 완벽하게 평가하고 잠재적인 성능 및 보안 문제를 식별하여 해결할 수 있습니다.
설계
확장 가능하고 안전한 네트워크 인프라 구축
산업용 네트워크를 철저하게 설계하여 위험에 대한 노출, 예상하지 못한 비용, 향후의 성능 문제를 줄일 수 있습니다. Rockwell Automation은 협력적인 접근 방식에 따라 현재 환경에 맞고 향후에 확장 가능한 보안된 산업용 네트워크를 설계할 수 있도록 도와드립니다. Rockwell Automation의 산업용 네트워크 제품을 활용하면 공장 전반에 걸친 융합 이더넷(CPwE) 지침, 산업 표준 및 비즈니스 요건에 부합하는 네트워크를 빠르게 설계하여 배치할 수 있습니다.
구축
네트워크를 빠르게 가동하여 실행하고 향후의 문제 최소화
네트워크를 효율적으로 구축하려면 수많은 요소를 관리할 수 있어야 합니다. 시간 및 예산 목표 달성, 공급업체 조달 간소화 등 전체 구축 프로세스를 살펴볼 수 있도록 Rockwell Automation이 도와드리겠습니다. Rockwell Automation은 Cisco, Panduit 등과 협력하여 시스템 가용성을 높여주는 강력한 보안 네트워크를 설치할 수 있습니다. 또한 Turnkey 프로젝트, 사전 엔지니어링 솔루션, 맞춤형 솔루션을 비롯한 광범위한 구축 서비스를 제공합니다.
확인
네트워크 성능 측정
네트워크 인프라를 수정했는지 또는 새로 설치했는지 여부와 상관없이 독립적인 타사 전문가의 검증이 중요합니다. IT 분야와 운영 분야에 모두 전문성을 갖추고 있는 Rockwell Automation은 고객의 네트워크가 설치, 보안 및 성능 요구 사항을 충족하는지 확인하도록 지원할 수 있습니다. Rockwell Automation은 첨단 진단 툴로 설치 및 작동 테스트를 실시하여 고객의 사양이 충족되고 성능이 ODVA, IEEE, ANSI, TIA, ISA-95, ISA-99와 같은 규제 표준을 준수하는지 확인합니다.