록아웃/태그 아웃 프로그램으로 안전 규정을 준수하고, 전반적인 위험을 줄이고, 자산을 최대한 사용하여 생산성을 향상할 수 있습니다. ScanESC™ 록아웃/태그 아웃 소프트웨어는 전체 록아웃/태그 아웃 프로그램을 현대화하고 디지털화하기 위한 도구와 리소스를 갖추고 있어 대기업과 중소기업 모두에 유용합니다.
록아웃/태그 아웃 프로그램 디지털화
더욱 쉬워진 록아웃/태그 아웃 규정 준수
ScanESC는 록아웃/태그 아웃 프로그램을 관리할 수 있도록 지원하는 최신 소프트웨어 솔루션입니다. 록아웃/태그 아웃 프로그램은 귀사가 안전 규제 준수를 달성하도록 지원합니다. 이 프로그램은 전반적인 위험을 줄이고 자산 활용도를 극대화하여 생산성을 향상하는 강력한 도구입니다.
ScanESC 록아웃/태그 아웃 소프트웨어를 사용하면 전체 록아웃/태그 아웃 프로그램을 디지털화할 수 있습니다. ScanESC에서는 직원이 이용 가능한 정보 전체가 최신 상태로 유지되며, 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 해당 정보를 확인할 수 있습니다. 직원은 클라우드 기능이 있는 이 시스템을 통해 오프라인 상태에서도 데이터를 수집하고 활동을 추적할 수 있습니다. 연결이 복원되면 필요한 모든 정보가 동기화됩니다.
ScanESC의 최신 감사 및 록아웃 프로세스를 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 회사 정책과 정부 규정에 따라 직원의 안전을 확보하고 록아웃/태그 아웃 규제 준수를 달성하기 위해 사전 예방적인 실시간 결정을 내릴 수 있습니다.
록아웃/태그 아웃 프로그램을 관리하는 최신 소프트웨어 솔루션인 ScanESC를 통해 귀사는 권한 있는 직원과 클라우드 기반 보안 포털 간의 실시간 데이터 동기화의 이점을 누릴 수 있습니다.
ScanESC 소프트웨어 기능 및 이점
록아웃/태그 아웃 규정 준수 지원
완전 전자식 록아웃/태그 아웃 프로그램으로 일상이 편리해집니다. 이 소프트웨어를 사용하여 모든 iOS, Android 또는 Windows 모바일 장비에서 록아웃/태그 아웃 절차에 액세스할 수 있습니다. 또한 언제 어디서나 장비 및 시설에 대한 지원 설명서 및 록아웃/태그 아웃 절차를 확인할 수 있습니다. 그 외의 이점은 다음과 같습니다.
- 절차 및 직원 전자 감사
- 록아웃/태그 아웃 사용 및 가동 중단 시간 추적
- 개별 직원에게 감사 할당
- 표준 웹 브라우저를 통해 모든 록아웃/태그 아웃 감사 데이터 관리 및 액세스
직원은 모바일 앱에서 장비에 설치된 QR 코드 태그를 사용해 절차를 감사하고 관련 문서를 찾을 수 있습니다. 웹 포털을 사용하면 대시보드에 액세스해 록아웃/태그 아웃 상태, 기간 및 총 가동 중단 시간에 대한 통계를 확인하고, 사용자, 위치 및 절차를 관리하고, 장비 상태와 관련된 이력 데이터에 액세스하고, 절차 문서를 관리하여 절차를 실시간으로 업데이트할 수 있습니다.
구독 기반 제안
ScanESC 소프트웨어는 연간 구독으로 제공됩니다. 선택적 일회 애드온에는 절차 생성 프로젝트, ScanESC 설정 또는 ScanESC 모바일 앱을 실행하기 위한 iPad 구매가 포함됩니다.