최고의 제조업체들은 OEE가 5~7% 더 높고, 돌발적인 가동 중단 시간이 2~4% 더 적고, 평균 작업자 상해율도 절반 미만으로, 문화(행동), 규제 준수(절차), 자본(기술)이라는 세 가지 핵심 요소로 분류되는 공통의 모범 사례를 사용합니다. 장비를 구축하든 사용하든 상관없이, 안전 성숙도는 생산성 및 안전 향상과 같은 의미를 가집니다.
엔드 유저 및 장비 제조 업체의 안전 성숙도
안전 및 생산성 성능 향상
문화, 규제 준수, 자본 등을 망라하여 안전 문제에 포괄적으로 접근하는 기업은 생산성과 효율성을 높이고, 직원의 사기를 강화하고, 브랜드 이미지를 보호할 수 있습니다. 장비 제조 업체의 경우 이러한 요소를 수용하여 안전 및 생산성을 개선하고 글로벌 규정을 준수하는 고부가가치 장비 설계를 구현할 수 있습니다. 이를 통해 여러 국가의 고객이 고유의 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
안전 성숙도 프로그램 구현
안전 성숙도의 평가 및 계획 방법 이해
안전 성숙도 프로그램을 구현하는 첫 번째 단계에서는 안전 성숙도 수준을 측정하여 강점과 약점을 파악하고, 진행 과정을 도표로 작성합니다.
안전 성숙도 향상을 위해 Rockwell Automation이 개발한 검증된 5단계 프로그램을 링크된 문서에 요약해 두었습니다. 환경 보건 및 안전 및 엔지니어링 팀이 협업을 통해 최고의 수준으로 분류하고 구현한 프로그램입니다.
우수한 장비 제조
장비 제조 업체로서 가치 향상
장비 설계에 최고의 안전을 적용하여 엔드 유저가 생산성을 대폭 늘리고 현대적인 안전 표준을 준수할 수 있도록 지원하십시오. 이렇게 하면 제품을 경쟁업체의 제품과 차별화하고 고가 장비의 비용을 정당화할 수 있습니다.
산업용 사물인터넷을 통해 안전 성능 향상
작업자 행동, 장비 규제 준수 및 동향에 대한 통찰
산업용 사물인터넷(IIoT)의 성능을 활용하십시오. 안전 및 운영 데이터로부터 얻은 통찰력을 바탕으로 안전 규제 준수와 성능을 지속적으로 개선합니다.
커넥티드 엔터프라이즈는 작업자 행동, 장비 규제 준수, 안전 종료 또는 중단의 원인, 안전 문제점 및 동향에 대한 실시간 통찰력으로 안전 전문가의 역량을 강화합니다.